Aller au contenu principal
Logo print

La maison intelligente | Legrand Maroc

Une maison intelligente à portée de main

Il n'y a pas d'endroit comme la maison où l'on peut se sentir à l'aise dans un environnement sain, sûr, ergonomique et durable où l'on peut vivre, se détendre ou travailler en ayant tout sous contrôle.

Maison connectée

La maison, là où l'on appartient


Qu'est ce qu'une maison intelligente ?

 

Dans une maison intelligente, tout devient plus facile ! Un simple tapotement pour fermer toute la maison, ouvrir le portail depuis le canapé, ou ajouter une commande où l'on veut, sans fil, grâce à des appareils non filaires... Une toute nouvelle vie !

 

Quels avantages offre une maison intelligente ?

Living Light

Le bien-être

  • Vous pouvez contrôler toutes les actions de votre maison localement, à partir de votre smartphone et par la voix. 
  • Contrôle local Les appareils connectés fonctionnent exactement comme les appareils traditionnels.
  • Vous disposerez d'une seule application (HOME + CONTROL) pour gérer les lumières, les volets, l'énergie et la régulation de la température.
  • Programmation planifiée..
  • Programmer l'activation des lumières, des volets et des charges connectées aux prises en fonction de son besoin et de ses habitudes.
Thermostat

Les économies d'énergie

  • Contrôle de la consommation d'énergie.
  • Utilisez votre smartphone pour vérifier la consommation d'électricité de vos appareils (quotidienne, mensuelle et annuelle).
  • Une maison plus économe en énergie : vous pouvez visualiser et gérer votre consommation tout en évitant le gaspillage.
  • Ajustez la température de la maison.
    Par exemple, si vous rentrez plus tôt que prévu, il peut régler la fonction Boost.
Classe300

Sécurité

Disposer d'un contrôle général. D'un seul clic, vous pouvez éteindre toutes les lumières et baisser tous les volets lorsque vous quittez votre domicile.

Zéro arnaque. Vérifier qui sonne à la porte directement depuis son smartphone, même au domicile de ses parents âgés.

Vidéosurveillance. Visionnez les caméras lorsque vous n'êtes pas chez vous. Par exemple, vérifier si les enfants sont rentrés de l'école.

title
PLAY

Avec la maison connectée Legrand

Ensemble, vivons plus intensément

Nos principaux produits intelligents

legrand maison intelligente

Que peut-on faire avec une maison intelligente ?


La maison intelligente vous permet de gérer de nombreuses fonctions de la maison en toute simplicité.

 

Éclairage, gestion de l'énergie, chauffage, vidéophonie et sécurité. Vous pouvez en effet :

 

  • Gérer la température en fonction de vos habitudes et de votre présence à la maison.
  • Gérer les lumières, les prises de courant et les volets à distance, pour créer des scénarios maison/absence pratiques.
  • Renforcer la sécurité à la maison grâce à la notification de présence et aux systèmes d'alarme.
  • Gérer la mise en marche et l'arrêt des appareils ménagers et surveiller la consommation d'énergie.

 

residencial energy efficiency

L'efficacité énergétique pour le résidentiel

Découvrez les solutions Legrand pour une meilleure efficacité énergétique dans le résidentiel.

DÉCOUVRIR

Les fonctionnalités d'une maison intelligente


Un contrôle général à disposition

D'un seul clic, votre client peut éteindre toutes les lumières et baisser tous les volets lorsqu'il quitte son domicile.

Contrôler avec smartphone et voix

Votre client disposera d'une seule application (HOME + CONTROL) pour gérer les lumières, les volets, l'énergie et la régulation de la température.

Des stratégies de programmation

Programmer l'activation des lumières, des volets et des charges connectées aux prises en fonction de ses besoins et de ses habitudes.

Contrôle sans fil

Votre client peut ajouter des commandes sans fil (lumières, volets et prises), ou les repositionner à tout moment en fonction de ses souhaits.

Ajuster la température de la maison

Par exemple, s'il rentre plus tôt que prévu, il peut activer la fonction Boost.

Contrôler la consommation d'énergie

Il peut utiliser son smartphone pour vérifier la consommation d'électricité de ses appareils (quotidienne, mensuelle et annuelle).

Contrôler la charge

En cas de surcharge, le système déconnecte automatiquement la charge la moins importante pour éviter le déclenchement du compteur (black-out).

Recevoir des notifications d'alarme

Votre client sera alerté en cas de dysfonctionnement ou de panne.

Ne manquez aucune livraison

Votre client peut répondre à l'interphone vidéo et ouvrir le portail où qu'il se trouve.

Vidéosurveillance

Visionner les caméras lorsqu'il n'est pas chez lui. Par exemple, vérifier si les enfants sont rentrés de l'école.

Commande à distance

Ouvrir le portail sans utiliser les clés lorsqu'il rentre à la maison.

Zéro arnaque

Vérifier qui sonne à sa porte directement depuis son smartphone, même au domicile de parents âgés.

Vidéos sur la maison intelligente


Bien-être

Bien-être

Économie d'énergie

Économie d'énergie

Sécurité

Sécurité

Le guide du pro

Catalogue de notre offre intelligente

Visitez notre maison connectée. Avec Legrand et Netatmo, votre maison peut être connectée en toute simplicité.

EN SAVOIR PLUS

maison intelligente
Gardons contact !

Ensemble, construisons une maison intelligente !

Nous restons en contact et vous accompagnons dans le projet intelligent de vos rêves.

Legrand vous propose la possibilité de connecter simplement votre logement grâce à un véritable écosystème cohérent et évolutif en fabriquant des produits utiles au quotidien, design, sécures et pérennes.

Adil AIT-AZIZOU
Marketing Manager

Maison intelligente : c'est maintenant !

Les solutions Legrand pour la maison intelligente ont été développées pour apporter du bien-être aux personnes, pour un confort maximal dans la maison. Parallèlement, ces solutions sont mises en œuvre dans le but d'améliorer l'efficacité énergétique et de promouvoir une utilisation responsable de l'énergie, en commençant par la mesure et le contrôle. De même, avec les systèmes intelligents, la sécurité est garantie dans la maison, avec des produits spécifiques pour assurer la protection des utilisateurs, à la fois par l'utilisation de produits spécialement développés pour cette fonction, et aussi par une installation professionnelle et de haut niveau qui protège la transmission des données entre les produits intelligents. Une maison intelligente, n'est-ce pas le moment ?